{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ XVSAシリーズとXVSVシリーズの音源が出力されるまでにタイムラグはありますか?


【対象シリーズ】
XVSAシリーズ、XVSVシリーズ


XVSAやXVSVシリーズはチャンネル線とCOM線が短絡して警報音や音声の出力までにタイムラグが生じます。
タイムラグ:約0.4秒~0.7秒


これは集積回路(LSI)の構造上、生じるタイムラグとなります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る