{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ/ リミットスイッチの送信機背面の数値は何を意味していますか?


リミットスイッチの送信機の背面には数値の記載があります。





これは製品の取付ピッチを表した数値になります。
画像の製品を取り付ける場合、70×30の4点の穴あけで製品を取り付ける事が可能となります。

このFAQはお役に立ちましたか?