FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
シグナリング/ SV-54B8Bを複数台接続し、更にST-302Pを介してスピーカーに接続可能でしょうか。
・QUESTION
音声チャンネルを多くする為にSV-54B8Bを複数台接続し、更にST-302Pを介してスピーカーに接続可能でしょうか。
・ANSWER
接続して使用可能となります。
先ず、SV-54B8Bの取扱説明書の5ページの「結線方法」図9.複数台の連結接続に従ってSV-54B8BのLINE IN, LINE OUT, GNDをシールド線で接続します。
このLINE IN端子を使用して音声を吹鳴させる場合、AMP CONT.端子とCOM間に無電圧接点回路又はオープンコレクタ回路を接続して下さい。このAUX CONT.端子がCOM端子と短絡することによりLINE INによって統合されたSV-54B8B本体内蔵のパワーアンプが動作状態となります。常に短絡状態の場合、スピーカーからホワイトノイズが発生します。
LINE INによって統合されたSV-54B8BのスピーカーSP+端子から増幅アンプST-302PのAUX IN, Rに接続します。この時、SP-端子は何も接続しないで下さい。AUX INPUTにSP-を接続すると本機が故障する恐れがございます。
次にLINE INによって統合されたSV-54B8BのGND(COM)をST-302PのINPUT GNDと接続してください。
また、LINE INによって統合されたSV-54B8Bと増幅アンプST-302PのExt. Cont.+/-端子をそれぞれ接続して下さい。
但し、複数台接続したSV-54B8Bのそれぞれから入力信号があった場合、混在吹鳴します。
・KEYWORDS
AUX Ext. Cont. 連結 複数台 2台 多チャンネル
・PRODUCT FAMILY
ST-302P SV-54B8B
音声チャンネルを多くする為にSV-54B8Bを複数台接続し、更にST-302Pを介してスピーカーに接続可能でしょうか。
・ANSWER
接続して使用可能となります。
先ず、SV-54B8Bの取扱説明書の5ページの「結線方法」図9.複数台の連結接続に従ってSV-54B8BのLINE IN, LINE OUT, GNDをシールド線で接続します。
このLINE IN端子を使用して音声を吹鳴させる場合、AMP CONT.端子とCOM間に無電圧接点回路又はオープンコレクタ回路を接続して下さい。このAUX CONT.端子がCOM端子と短絡することによりLINE INによって統合されたSV-54B8B本体内蔵のパワーアンプが動作状態となります。常に短絡状態の場合、スピーカーからホワイトノイズが発生します。
LINE INによって統合されたSV-54B8BのスピーカーSP+端子から増幅アンプST-302PのAUX IN, Rに接続します。この時、SP-端子は何も接続しないで下さい。AUX INPUTにSP-を接続すると本機が故障する恐れがございます。
次にLINE INによって統合されたSV-54B8BのGND(COM)をST-302PのINPUT GNDと接続してください。
また、LINE INによって統合されたSV-54B8Bと増幅アンプST-302PのExt. Cont.+/-端子をそれぞれ接続して下さい。
但し、複数台接続したSV-54B8Bのそれぞれから入力信号があった場合、混在吹鳴します。
・KEYWORDS
AUX Ext. Cont. 連結 複数台 2台 多チャンネル
・PRODUCT FAMILY
ST-302P SV-54B8B
添付
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
詳細を見る