{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

M221/ 電源仕様はACとDCどちらもありますか?

M221のタイプにより異なり、それぞれ下記の通りです。

・コンパクトタイプ:
リレー出力タイプはAC100~240V、トランジスタ出力タイプはDC24Vになります。

・ブックタイプ:
全てDC24Vになります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る