{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Modicon M221/ ブックタイプのシリアル2ch搭載機種で2chを使用する場合の制限事項はありますか?

制限事項は下記の通りです。

・M221専用リモートディスプレイ(TMH2GDB)が設定できるのはSL1のみです
・RS232Cが選択できるのはSL1のみです
・Modbus Serial IOScannerが設定できるのはSL1,SL2のどちらか一方のみです

対象機種(アナログ2ch搭載機種):TM221M16R、TM221M16RG、TM221M16T、TM221M16TG、TM221M32TK

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る