{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Modicon M221シリーズ/ PLC M221シリーズの特長は?

M221の特長について、以下に記載します。

・シンプルなオールインワンの構成

・アプリケーションにあわせて豊富なラインナップから選択可能
(1)扱い易いコンパクトタイプとより筐体が小さいブックタイプを用意しています
(2)入力点数、出力点数(リレー、ソース、シンク)から選択できます
(3)デジタル入力、デジタル出力の一部は高速対応です
(4)全機種にアナログI/Oを2ch標準装備しています
(5)イーサネット組込み機種もラインナップしています

・オプションで本体組込みカートリッジ型I/Oで、外形を変えずに簡単に増設可能

・より幅広いアプリケーションに対応するビルド型拡張I/Oモジュール(TM3)を最大14ユニットまで拡張可能
※8台目からは拡張バスモジュールが必要
001
※詳細は製品紹介ページをご参照下さい。
https://www.proface.com/ja/product/schneider-plc/top

このFAQはお役に立ちましたか?