{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ATVシリーズ/ モーターモード(motor mode)と発電機モード(generator mode)とはどのようなモードか?

モーターモードは軸の回転方向とトルクの方向が同じ時の状態を示し、
発電機モードは逆トルクがかかっている時に回生電気が発生している状態です。

※ATVシリーズに2つの切り替えできるモードがあるわけではありません。
モーターモードおよび発電機モードは、動作状態を示します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る