{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ワイヤを引張った時に動作し、ワイヤを離したら戻る(自動リセットする)ようなワイヤトリップスイッチはありますか?

ありません。 機械の非常停止機器の規定であるISO 13850/EN418の中に「非常停止信号を出力することになるアクチュエータへのいかなる動作においてもラッチングもされなければならない」とあります。 このため元の状態に戻すためには、リセット操作を行う必要があります。

このFAQはお役に立ちましたか?