{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ハーモニーシリーズの非常停止押ボタンとして、トリガアクションと非トリガアクションの2種類ありますが、どのように使い分ければよろしいですか?

ISO13850及びIEC60947-5-5では非常停止信号を出力したらその信号はラッチングよって保持されることを規定しております。このため、非常停止押ボタンとしてはトリガアクションの製品を使用してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る