{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ソフトスタータATS48の電流制限設定値を150%とするとモータが定格速度に到達しませんどうしてですか?

始動電流を低くするとモータ出力トルクが低くなるため、各回転数における対象負荷機械(ポンプ・ブロワ等)の負荷トルクを下回ことがあり、その場合加速できなくなります。 4Pモータ適用時は、一般にはポンプ負荷では300~350%, ブロワ負荷では400~500%程度の電流制限値が必要となります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る