{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ソフトスタータで加速設定時間よりも早く加速が終了するのは何故ですか?

ソフトスタータの加速時間は、モータ出力(トルク)を0→100%まで上昇させる時間を示しています。 そのため実際の加速時間は、負荷に応じて変化します。 ポンプの締め切り始動等、定格負荷に対して負荷が軽い状態で始動する場合は、 設定した始動時間に対して実際の始動時間は短くなります。

このFAQはお役に立ちましたか?