{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Masterpact NT/NWシリーズ 投入準備スイッチ(PF)はどんな条件で出力しますか。

ACBが投入可能になったことを示すスイッチです。具体的には次の条件が全て揃ったときに出力します。
・ACBがOFF
・投入スプリングがチャージ状態にある
・引外しコイル(MX, MN)によるOFF指令がない
・事故トリップしていない(リセットボタンが突出していない)
・引出形ACBの本体が接続位置または試験位置の定位置にある
・OFFロックされていない
・他の機器とのインターロックがかかっていない
・ON指令がない

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る