{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ATV71/ 出力周波数をアナログ出力する方法

以下の手順でご設定下さい。

①ATV71のパラメータ設定箇所について

パラメータの設定箇所は以下の通りです。
AO1 – に Ofr(モータ周波数)を設定します。
AO1t -に 10U で0~10Vの電圧になり、OA で0〜20mA の電流になります。
電圧出力の場合は、UOL1 / UOH1を0/10Vで調整すれば、0~10V範囲で出力可能です。
電流出力の場合は、AOL1 / AOH1を0/20mAで設定すれば、0~20mA範囲で可能です。

本体端子にある下記端子からアナログ出力ができます。
・COM(Analog I/O common 0V)
・AO1
※1点のアナログ出力であれば本体機能で出力が可能です。

端子内容
COM:Analog I/O common 0V
AO1:Analog voltage output、Analog current output、Logic output


アナログ出力を2点目のアナログデータを出力する場合
→オプションボード「VW3 A3 202」を使用すれば2点目3点目の追加が可能です。

オプションボードの設定は、上記と同様AO1とAO1tのパラメータ設定として2点目、3点目の
[AO2 CONFIGURATION]、[AO3 CONFIGURATION] にオプションボードのアナログ出力設定箇所があります。

■ATV71S Installation_manual:ページ30
https://www.se.com/ww/en/download/document/1755843/
■ATV71E Installation manual:ページ56
https://www.se.com/ww/en/download/document/1755849/

添付

このFAQはお役に立ちましたか?