{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

遮断器 準拠規格がIEC60947-2とJISC8372で定格電流が異なるのは何故ですか。

遮断器に使用されている構成部品には許容される最高温度があります。遮断器はこの許容最高温度以下で使用しなければなりません。  これに基づいて決められているのが遮断器の定格(通電)電流です。  但し、遮断器の各部の温度上昇限度は、規格により試験条件が異なっています。 このため、準拠する規格によっては定格電流は異なる場合があります。

このFAQはお役に立ちましたか?