{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

GV2MC02・GV2MC03の違いは何ですか?

GV2MC02:IP55(+5℃~+40℃) シーリングキット GV2E01が付属されています。 GV2MC03:IP55(-5℃~+40℃ )シーリングキット GV2E02が付属されています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る