{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

NFPAにおいてモータ保護回路の場合、ある特定のモータブレーカを使用しなくてもよいか?またGV2PをタイプEのコンビネーションコントローラとして使用可能ですか?

UL508タイプEのモータコントローラを使用すれば上位のUL489は使用する必要ありません。 弊社製品では、専用のGV2P**H7とGV2GH7と組合せることでタイプEのコンビネーションコントローラとして使用して頂けます。 GV2P**H7は、標準品のGV2P**H7と特性は同じですが、ラベルの表記が違います。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る