{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

GV2シリーズの電流不平衡に対する許容範囲はどれだけですか?

保証値としては通電電流に対して10%(0.9倍)のアンバランスまで不動作を保証しています。
不平衡動作に対しての保証値はありませんが、概略80%になった場合にトリップする可能性があります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る