{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

スクエアディー製の配線用遮断器は逆接続できますか。

標準の製品は殆んど逆接続できます(FA、KA、LA、MAシリーズ)が、一部できない機種もありますので遮断器本体の端子部に「Line」及び「Load」の表示がないかご確認下さい。 表示がある場合、「Line」が電源側で「Load」が負荷側用の端子となります

このFAQはお役に立ちましたか?