FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
スクエアディー製のUL認定品で漏電遮断器はありますか。
人体保護用としてQO-GFI(感度電流6mA)があります。地絡保護モジュールとしてはGFM(感度電流20A-200A)があり、MCCB+GFMの組合せを適用ください。あるいは、MCCB+ZCT+漏電リレー(Vigirex等(感度電流30mA-30A)の組合せを適用ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る