{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Multi9 UL1077用ブスバーはDC定格で使用可能ですか?

DCでも使用可能です。ACと同様、定格電流は63A。ただし、最大で2P 125VDCです。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る