{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Multi9 C60N(UL489)は定格電流が35Aまでしかありませんが、それ以上の定格でUL489を取得している製品はありますか?

SQDのQOUシリーズは100A定格まであります(2極品は125A定格まで)。または、メランジェラン コンパクト NSE/NSF/NSJシリーズ(100-600A)です。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る