{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Multi9のアークスペースは?

UL489の場合は125mm(電源側、負荷側)必要です。正面パネルとの絶縁距離は、本体に記載されているとおり、12.7mm。密着取付はできますが、x0.8の電流低減が必要です。IECの場合は20mm(電源側、負荷側)、正面パネルとの絶縁距離0mm、密着取付可能です。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る