{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video FAQ:ATV/ ATV320ブックタイプにオプションモジュールを取り付ける方法

以下の場合に必要なDTMの設定を説明します。
・ATV320ブックタイプにEthernet/IPなどのオプションモジュールを取り付けたい。

対象機種:ATV320ブックタイプ
オプションモジュール:Ethernet/IP[VW3A3616]

手順:
1.ATV本体のフロントパネルからカバーを取り外します。
2.オプションモジュールをATV本体の底面から差し込みます。

動作については下記の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る