{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video FAQ:ATV/ ATV12をローカルモードで動作させる方法

以下の場合に必要なDTMの設定を説明します。

・ATV12を簡易的に動作させたい。
・外部からの制御と切り離したい。

対象機種:ATV12

手順:
1.[MODE]ボタンを約3秒間押します。(初期状態はリモートモードです。)
2.[rdy]→[LOC]→[rdy]と表示が変わり、LEDランプが流れ点滅すれば切り替えの完了です。

編集モードに入る方法
ローカルモード時に[ESC]ボタンを約2秒間押すことによりローカルの編集モードに切り替えられます。

動作については下記の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る