{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

SoMove/ DTMとは?

Device Type Manager:SoMoveと製品を繋ぐ通信ドライバーのような物です。

DTMには、製品の情報やパラメータ情報が入っています。
SoMoveにインストールすることにより動作します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る