{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ATVシリーズ/ ローダーツールとは?

設定ツールとしてシンプルローダーとマルチローダーの2種類があります。
ドライブの RJ45 通信ポートに接続されます。

【シンプルローダーについて】
シンプルローダー設定ツール: VW3A8120
これを使用して、ATV上でドライブの設定を複製し、別のドライブに転送できます。
転送元、転送先のどちらのドライブも電源が入っている必要があります。

【マルチローダーについて】
マルチローダー設定ツール: VW3A8121
これを使用して、PC またはドライブから多数の設定を複製し、別のドライブに転送できます。
転送元、転送先のどちらのドライブにも電源が入っている必要はありません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る