{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video FAQ:SoMachine Basic/ LAN転送をつかったデータ受信方法は?

SoMachine Basic LAN転送をつかったデータ受信の方法を説明します。

①PCとM221のLANの挿し込み口にLANケーブルコネクタを挿す。
②PC側のイーサネット設定をするため、Windowsの右下にあるタスクバーから、
ネットワークアイコンを右クリックする。
③「ネットワークとインターネットの設定を開く」をクリックする。
※Windows10の場合の選択肢です。
④ネットワーク設定画面より「イーサネット」をクリックする。
⑤「アダプタのオプションを変更する」をクリックする。
⑥使用するLANポートに該当するイーサネットアイコンを右クリックする。
⑦「プロパティ」をクリックする。
⑧「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をクリックする。
⑨「プロパティ」をクリックする。
⑩「次のIPアドレスを使う(S):」でIPアドレスとサブネットマスクを設定する。
⑪Somachine Basic の通信タブを開きます。
⑫LANケーブルを挿すと「Ethernetデバイス」にIPアドレスがが表示されます。
⑬「ログイン」をクリックする。
⑭「コントローラからPCへ(アップロード)」をクリックする。
⑮受信開始されます。
⑯正常に受信完了すれば、「PCとコントローラーアプリケーションは同一です」
と表示されます。
⑰以上で画面受信作業は完了です。


動作については下記の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る