{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video FAQ:SoMachine Basic/ USB転送をつかったデータ送信方法は?

SoMachine BasicでUSB転送をつかったデータ送信方法を説明します。

(1)M221とSoMachine Basicが入ったメンテナンスPCとMiniBタイプのUSBケーブルを用意します。
(2)MiniBタイプのUSBケーブルをM221とメンテナンスPCに接続します。
(3)SoMachine Basicを起動します。
(4)「既存のプロジェクトを開く」をクリックし、通信タブを開きます。
(5)USBケーブル認識すると、「ローカルデバイス」に「M221 Controller(USB)」が表示されます。
(6)「M221 Controller(USB)」を選択して、「ログイン」をクリックします。
(7)「PCからコントローラへ(ダウンロード)」をクリックして、データ送信します。
(8)ダウンロードが完了すると、「PCとコントローラーのアプリケーションは同一です」と表示します。
(9)「コントローラーの開始」をクリックします。
(10)SoMachine BasicでUSB転送をつかったデータ送信方法の説明は終了です。


動作については下記の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る