{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video: SoMachine Basic/ Pro-face製表示器とのModbus TCP接続方法は?

SoMachine Basic と GP-Pro EX をつかった、Pro-face製表示器とM221のModbus TCP接続の方法を説明します。

【SoMachine Basic の設定】
①LANケーブルをM221とPro-face製表示器に接続します。
②SoMachine Basic を起動し、「新規プロジェクトの作成」をクリックします。
③「設定」タブを開き、使用するM221の機種を設定します。
※右端にある機種リストから使用する型式をドラッグ&ドロップで設定します。
④選択した機種にあったI/Fの項目が表示されますので、「ETH1」をクリックします。
⑤「Ethernet」の設定をします。
設定例)

⑥設定後「適用」をクリックします。
⑦「プログラミング」タブをクリックし、ラダーを設計します。
⑧設計後は、「通信タブ」をクリックします。
⑨転送用のUSBケーブルをM221とメンテナンスPCに挿します。
⑩「ローカルデバイス」の「M221 Controller(USB)」を選択し、「ログイン」をクリックします。
⑪「PCからコントローラーへ(ダウンロード)」をクリックして、転送開始します。
⑫経過のバーグラフが消えたら、転送完了です。
⑬「コントローラの開始」をクリックして、M221を再起動します。
⑭PLC再起動したら、SoMachine Basic の作業は終了です。


【GP-Pro EX の設定】
①GP-Pro EX を起動し、新規作成を選択し、「OK」をクリックします。
②使用する表示器タイプを設定して、「次へ」をクリックします。
③接続機器設定を設定して、「次へ」をクリックします。
・メーカー:Schneider Electric SA
・シリーズ:MODBUS TCP マスタ
・ポート:イーサネット(TCP)
④「通信設定」をクリックして、先ほど設定した「接続機器1」を選択して、通信設定画面を開きます。
⑤画面下にある個別機器設定のアイコン をクリックし、「個別機器設定」を設定して
「OK」をクリックします。
[アドレス設定]
・IPアドレス:(M221で設定したIPアドレス)
[IEC61131 シンクタックス]
・IEC61131 シンクタックス:チェック
・アドレスモード:0ベース(デフォルト)
・SoMachine Basic シンクタックス:チェック
[変数]
・タブルワード・ワード順位:下位ワード(L/H)
⑥接続機器設定は終了ですので、ベース画面等の作画に移ります。
⑦作画が完了したら、「画面転送」をクリックすると、転送ツール画面が表示します。
※作画データが未保存であれば、保存画面が表示されますので、保存先を設定して保存実行してください。
⑧Pro-face製表示器のIPアドレスを設定するため、転送ツール画面で「本体情報」をクリックします。
⑨「本体設定」をクリックして、本体設定画面を表示します。
⑩「イーサネット設定」にて、Pro-face製表示器のイーサネット設定をします。
※GP-Pro EX Ver.4.06.100未満の場合は、転送ツールからイーサネット設定ができません。
その場合は、表示器本体を操作し、オフライン画面からイーサネット設定をします。
設定例)

⑪イーサネット設定完了したら、転送ツール画面にもどり「プロジェクト送信」をクリックして、画面を転送します。
⑫「転送完了」が表示したら、GP-Pro EX の作業は終了です。


【Pro-face製表示器とM221の通信について】
M221とPro-face製表示器の通信が確立すると表示器画面上に部品が表示されます。

※通信確立しない場合は、部品が表示されず、設定によっては通信エラーが発報されます。
問題が発生した場合は、SoMachine Basic のイーサネット設定、GP-Pro EX の通信設定に
間違いがあるか、あるいは、ネットワークに問題がある可能性があります。


動画については、以下の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る