FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
Video: SoMachine/ USB転送をつかったデータ受信方法は?
SoMachineでUSB転送をつかったデータ受信の方法を説明します。
①USBケーブルのタイプMiniBコネクタは、M241,251シリーズに挿し、タイプAコネクタは、PCに挿します。
②SoMachine を起動します。
③左上のアイコン
の「Connect to Controller ...」をクリックします。
④表示された画面には、M241,251と接続しているUSBケーブルが表示されますので、
選択して、「Select」をクリックします。
⑤次の画面では、「Option」にある「Upload project from controller」を選択し、「Continue」をクリックします。

⑥「Project Archive」画面にて、受信したプロジェクトをアーカイブ保存する先を設定し、「Extract」をクリックします。
⑦受信が開始します。
⑧SoMachine のトップ画面に戻れば、受信終了です。

動画については、以下の動画で説明します。
①USBケーブルのタイプMiniBコネクタは、M241,251シリーズに挿し、タイプAコネクタは、PCに挿します。
②SoMachine を起動します。
③左上のアイコン
④表示された画面には、M241,251と接続しているUSBケーブルが表示されますので、
選択して、「Select」をクリックします。
⑤次の画面では、「Option」にある「Upload project from controller」を選択し、「Continue」をクリックします。
⑥「Project Archive」画面にて、受信したプロジェクトをアーカイブ保存する先を設定し、「Extract」をクリックします。
⑦受信が開始します。
⑧SoMachine のトップ画面に戻れば、受信終了です。
動画については、以下の動画で説明します。
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: