{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ATV320シリーズ/ Altivar Machine ATV320 の CANopenピン配列は?

Altivar Machine ATV320ドライブにはModbusとCANopenの通信機能が組み込まれています。
そのため、プロトコルを標準として使用することができます。
下記の赤枠が本体のCANopenで使用するピン配列です。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る