{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

LT4000Mシリーズ/ HTBユニットに付けられるEXモジュールの最大台数は?

使われるEXモジュールの型式により台数が異なります。
EXモジュールの制限とHTBユニットの制限の両方をご確認ください。

1.
EXモジュールにはソフトウェアの制限仕様があります。
※EXモジュール ハードウェアマニュアル(P.18 )をご参照ください。
=========================================================================
ハイブリッド・ターミナル・ブロック(HTB) に接続する場合、EXM-DRA16RT は最大
6台(出力点数の合計は最大 96 点)までです。EXM-DRA16RT を最大数接続した場合、
7台目に次の出力モジュールは接続できません。EXM-DRA8RT、EXM-DRA16RT、EXM-
DDO8UT、EXM-DDO8TT、EXM-DDO16UK、EXM-DDO16TK、EXM-DMM8DRT
========================================================================

2.
HTBユニットにはハードウェアの制限仕様があります。
※ハイブリッド・ターミナル・ブロックハードウェアマニュアル(P.3 )をご参照ください。
=====================================================================
HTB から拡張モジュールへの供給電流の総和が 450mA を超えないようにしてください。
この制限を超えると、入出力への電源供給が妨げられる場合があります。また、入出力
の構成によっては、機器が意図しない動作をする場合があります。
======================================================================

上記、450mAについては、EXモジュールハードウェアマニュアルに記載の各EXモジュールの消費電力で考える必要があります。
※EXモジュールハードウェアマニュアル P.12 電気的仕様
型式最大消費電力(W)最大消費電流(mA)
EXM-DDI8DT0.1734
EXM-DDI16DT0.2754
EXM-DRA8RT1.16232
EXM-DRA16RT2.10420
EXM-DDO8UT0.55110
EXM-DDO8TT0.55110
EXM-DDO16UK1.03206
EXM-DDO16TK1.03206
EXM-DMM8DRT0.65130
EXM-DMM24DRF1.52304
EXM-AMI2HT0.3468
EXM-AMI4LT0.3468
EXM-ARI8LT0.60120
EXM-AMO1HT0.3468
EXM-AVO2HT0.4080
EXM-ALM3LT0.3468
EXM-AMM3HT0.3468
EXM-AMM6HT0.4080

例)EXM-DRA16RTの消費電流が、計算から「420mA」となります。(2.1W÷DC5V)
この時、この消費電流の値は全リレーが同時にON出力した場合の最悪値となります。
そのため、全リレーがONする場合があるシステムとすると、450mAのほとんどが
EXM-DRA16RTで消費されてしまうため、接続できる台数はほぼこれ1台に限られてしまいます。


3.
1,2以外で確認が必要な点は、以下になります。
アナログ入力の最大接続CH数は24CHです。このため8CH入力モジュールを接続するような場合は
3台までしか接続できません。
GP-Pro EXのリファレンスマニュアル「31.7.9.1 HTB固有の制限事項」をご参照ください。
======================================================================
アナログ入力の最大接続CH数は24CHです。このため8CH入力モジュールを接続するような場合は3台までしか接続できません。
======================================================================

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る