{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ 積層式表示灯 UTL,GTLシリーズのPNP仕様はCE規格を取得していますか?

【対象機種】
φ100LED積層式表示灯:UTL,UTLB,UTLA,UTLAM,UTLMM,UTLMM2
φ100LED積層式回転灯:UTLR,UTLRB
φ100LED積層式音声合成警報器:UTLVB
Φ140LED積層式表示灯:GTLAM

積層式表示灯や積層式回転灯の一部にPNPオープンコレクタ対応の専用型式がある上記対象機種につきましては
「EN適合性評価」を行っていない為、CE規格を取得しておりません。

ただし、RoHS規格につきましては「EN適合性評価」とは無関係の為、取得をしています。

このFAQはお役に立ちましたか?