{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Internet Explorer 11でPowerChuteのWebUIが開けない

【現象】
このページでは、PowerChuteをインストール後、Internet Explorer 11からWebUIが正常に開けない現象について説明しています。
【対象製品】
PowerChute Business Edition v10.0(以下、PCBEv10)
【問題の発生条件】
・Windows Server 2012 R2 Datacenter、またはStandard を新規にインストールした環境に、PCBEv10を新規インストールする
・Internet Explorer 11でPCBEのWebUIを開く
"このページは表示できません"のエラーが表示され、WebUIが開けない現象が発生します。
【回避方法】
正常にWebUIを開くために、OSのアップデートパッチ(KB2975719)を対象のWindows Serverに適用してください。

このFAQはお役に立ちましたか?