{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

無線スイッチ/ 保護性能(IP値)は?

製品型式により異なります。
詳細は以下の通りです。

〔送信機〕
ZBRT*、ZB*RT*:IP65(前面)、IP30(背面)
※ ハンディボックス(ZBRM01)、モバイルハンディボックス(ZBRM21/ZBRM22)に送信機を格納した場合はIP65

ZBRP*:IP66(全面)
XCKW***:IP66 and IP67(全面)

〔受信機〕
ZBRR*:IP20

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
ZBRT1
詳細を見る
製品:
ZBRT1