{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Modicon M221/ スレーブ最大接続数は?

M221 マスターと接続できるスレーブの最大接続数は、31 台です。

注意点:
読み書き用の通信オブジェクトをプログラム上で設計して、スレーブへの読み書きしている場合、
通信オブジェクトのファンクションブロックを作成する最大数が16個までとなります。
(読み書き用の通信オブジェクト:Read Var/Write Var/Write Read Var etc)

よって、読み書き用の通信オブジェクトを使う場合は、実質16コマンドまでしか発行することができないため、
スレーブの外部機器 16台までの読み書きが限界となります。

16台以上のスレーブの外部機器との接続が必要な場合は、"EXCH" の交換命令 をつかった、スレーブの外部機器に読み書きする
プログラムを作成する必要があります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る