{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

無線スイッチ/ 1台の受信機にZBRT1とZBRT2を同時登録できますか?

受信機(ZBRRA等)の同一の出力先にZBRT1とZBRT2を同時登録はできません。
保持・タイマーのワンショットタイプとモーメンタリタイプ(リミットスイッチ含む)で、送信機のタイプが違うためです。
(例1) ZBRRAのQ1にZBRT1とZBRT2を同時登録することはできない

ただし、受信機の出力先を分けることで、1台の受信機にZBRT1とZBRT2をそれぞれ登録することは可能です。
(例2)  ZBRRAのQ1にZBRT1を登録する。かつ、 ZBRRAのQ2にZBRT2を登録することは可能である

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る