{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

SoMachine/ SoMachine アプリケーションサイズの消費量の確認方法は?

以下の手順により確認可能です。
1.
SoMachine を起動します。

2.
[Tools tree] - [MyController]を右クリックし、プルダウンメニューより
[Device Memory Info] を選択します。


3.
「Device Memory Info」画面が表示され、中央の[Code+Data]で
どのくらいの使用量、空き容量があるのか確認できます。


注意:ビジュアリゼーションを多用する場合、メモリの消費量は大きくなります。


このFAQはお役に立ちましたか?