{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Modicon M241/251/ 2つのLANポートの使い分けは?

TM251MESEには2つの異なるLANポートがあります。
各自が固有のIPアドレスとMACアドレスを取得します。
2つのイーサネットネットワークは、イーサネット1とイーサネット2と呼びます。
イーサネット1はマシン間または制御ネットワークとの通信専用のデュアルポートイーサネットスイッチです。
イーサネット2は、デバイスネットワーク接続専用の別個のイーサネットポートです。
たとえば、次の操作を実行できます。
・イーサネット1にPCを接続し、
・イーサネット2にModbus TCP I / Oスキャナを使用します。

【動作環境】
①コントローラの対応サービス
・Modbus TCPサーバー
・Modbus TCPクライアント
・Webサーバー
・FTPサーバー
・SNMP
・EtherNet / IP上のターゲットデバイスとしてのコントローラ
・Modbus TCP上のスレーブデバイスとしてのコントローラ
・IEC VAR ACCESS

②コントローラの対応プロトコル
・IP(インターネットプロトコル)
・UDP(ユーザデータグラムプロトコル)
・TCP(伝送制御プロトコル)
・ARP(アドレス解決プロトコル)
・ICMP(Internet Control Messaging Protocol)
・IGMP(Internet Group Management Protocol)

③各接続タイプの最大接続数
・Modbusサーバー:8
・Modbusクライアント:8
・EtherNet / IPターゲット:16
・FTPサーバー:4
・Webサーバー:10
・SoMachineプロトコル(SoMachine、トレース、Webビジュアライゼーション、HMIデバイス):8

注) 少なくとも1つのEtherNet / IPターゲットが設定されている場合、合計接続数(EtherNet / IPとModbus TCP)は
16に制限されます。


【補足】
・TCP接続について
TCPに基づく各接続は、次のように独自の接続セットを管理します。
クライアントがポーリングサイズを超える接続を開こうとすると、コントローラは最も古い接続を閉じます。
クライアントが新しい接続を開こうとするときに、すべての接続がビジー状態(交換中)であれば、新しい接続は拒否されます。
すべてのサーバー接続は、コントローラーが稼動状態(RUNNING、STOPPED、HALT)の間は開いたままです。
停電の場合を除き(コントローラに接続を閉じる時間がないため)、動作状態(RUNNING、STOPPED、HALT)を離れるか入力すると、
すべてのサーバ接続が閉じられます。
接続の発信者が以前に開いた接続を閉じることを要求すると、接続を閉じることができます。

・イーサネット通信では、IEC VAR ACCESSサービスがコントローラによってサポートされています。
IEC VAR ACCESSサービスにより、コントローラとHMI間でデータを交換することができます。
NetWork変数サービスを使用すると、コントローラ間でデータを交換できます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る