{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

SoMachine Basic/ Modbus Serial IOScanner とは?

Modbus Serial IOScanner とは、シリアルのModbusスレーブと接続する際のSoMachine Basic にて設定する
接続ドライバです。
Modbus Serial IOScanner を使えば、サードパーティ製品(Schneider機器やIO Scannerドライバに互換性のある他社の機器等)と
接続することができます。

【基本の設定手順】
1. SoMachine Basicを起動する。

2. シリアルインターフェースに Modbus Serial IOScanner を選択する。


3. Modbus Serial IOScanner に汎用スレーブデバイスの「Generic device」を選択して「Add」を押して追加する。


4. スレーブアドレスを定義する。
※接続対象のスレーブ機器の設定にある、アドレス番号と一致させる


5. チャンネルを設定する。
※チャネル構成では、「Read multiple words  -  Modbus 0x03」などのスレーブに要求するコマンドを選択し、
それに応じてオフセットと長さを構成することによって読み取るレジスタを定義できます。
トリガを周期的に設定し、サイクル時間の定義も必要です。



このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る