{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Share UPS 8-Port Interface Expander (AP9207)のカスケード接続

Share UPS 8-Port Interface Expander(AP9207)はカスケード接続することにより最大15台のマシンの電源管理を行います。

Share UPS 8-Port Interface Expanderにもう1台Share UPS 8-Port Interface Expanderを接続することにより、最大15台までのマシンを電源管理を行います。
最大15台の内訳はAdvanced Portでカスケードを行うことから、2台接続することで、Advanced Port 1ポート、Basic Port 14ポートの計15ポートの構成となります。

※Share UPS 8-Port Interface Expanderは最大2台までカスケード接続できます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
AP9207
詳細を見る
製品:
AP9207