{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Network Management Card EX/EMのScheduling機能

Network Management Card EX(AP9617)、Network Management Card EM(AP9619)のスケジュール設定方法についての説明です。
スケジュール設定はWEBブラウザ上で行ないます。Firmwareバージョンにより操作方法が異なります。
下記、Firmwareのバージョンに分けて説明しております。




<設定方法>

Firmware 3.x.x の場合

1. "UPS" タブより "Scheduling" を選択し、Configure Schedule Shutdownにて設定を行ないます。
「One-time Shutdown(指定日)」「Daily Shutdown(毎日)」「Weekly Shutdown(毎週)」の設定が可能です。

2. 例:「One-time Shutdown」をクリックすると下記の画面が表示されます。各設定値は次の意味となります。
設定値
意味
Status
スケジュールの有効/無効を決定します。
Name
スケジュール名を入力します。
Shutdown On
シャットダウンを実行する日時を入力します。
Turn back On
UPSのリブートについて設定します。
・Neverを選択した場合、UPSは手動でONする必要があります。
・Immediatelyを選択した場合、シャットダウン直後にリブートします。
・日時指定を行った場合、その時間にリブートします。但し、指定設定時間の単位は6分間隔となります。
Signal PowerChute Server Shutdown
PowerChute plus、PowerChute Business Edition及びPowerChute Network shutdownを使用している場合、
連動してシャットダウンプロセスを開始させることができます。(Yesとした場合に限る)

3. 設定完了後、Applyボタンをクリックします。

4. 設定された内容が、Scheduled Shutdownに反映されます(Statusは設定されたスケジュールの状態を示します)。


【備考】
設定したスケジュールの削除方法
1. 設定したスケジュールを削除する場合には、Scheduled Shutdown欄にリストアップされている該当スケジュール名をクリックします。
2. 以下の画面が表示されますので、Delete Scheduleボタンを押します。


Firmware 2.x.x の場合

1. 下記、左メニューよりSchedulingを選択いただくと、Summaryに表示されたAdd a new Daily, Weekly, or One-Time scheduled shutdownとして選択表示されます。
ここで「Daily(毎日)」「Weekiy(毎週)」「One-Time(指定日)」の設定が可能です。

2. 例:「One-Time」をクリックしますと下記の画面が表示されます。各設定値は次の意味となります。
設定値
意味
Shutdown on
シャットダウンを実行する日時を入力します。
Turn back on
UPSのリブートについて設定します。
・Neverを選択した場合、UPSは手動でONする必要があります。
・Immediatelyを選択した場合、シャットダウン直後にリブートします。
・日時指定を行った場合、その時間にリブートします。但し、指定設定時間の単位は6分間隔となります。
Signal servers running  PowerChute to Shutdown
PowerChute plus、PowerChute Business Edition及びPowerChute Network shutdownを使用している場合、連動してシャットダウンプロセスを開始させることができます。(Yesとした場合に限る)

3. 設定完了後、Applyボタンをクリックします。

4. 設定された内容が、以下のように反映されます(Statusは、設定されたスケジュールの状態を示します)。

【備考】 設定したスケジュールの削除方法
1. 1度、設定したスケジュールを削除したいという場合には、上記画面のShutdownをクリックします。
2. 以下の画面が表示されますので、Status of Scheduled Shutdown で「Delete」にチェックをし、Applyをクリックします。

注)
・スケジュール設定最大数は16までです。
・スケジュール可能な最大時間は、359.9時間です。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る