FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
PowerChute Network Shutdown とNetwork Management Card 間の通信が確立しない場合の対処方法
Network Management Card EX/EM(型番:AP9617/AP9619)、Network Management Card 2 (型番:AP9630J/AP9631J)とPowerChute Network Shutdown間の通信が確立できない場合の対処方法
インストール時にUPSとの通信で"ERROR: Can not connect to the NMC"と表示される場合、
またはインストール後にView Event Logにて"PowerChute cannot communicate with the Management Card"と表示される場合には
PowerChute Network ShutdownとNetwork Management Card間の通信が確立していないことを示してます。
以下に通信確立しない場合の確認ポイントを記載します。
- 通信確立していない際の例(インストール時)
ERROR: Can not connect to the NMCと表示 ※v2.2.5以前は Unable to connect to xxx.xxx.xxx.xxx (xxxはNMCのIPアドレス)と表示されます。 |
- 通信確立していない際の例(インストール後)
PowerChute Network Shutdownにて"PowerChute cannot communicate with the Management Card"と表示されます。 |
【確認手順】
1. Network Management Cardに設定されているIPアドレスの設定に誤りがないか確認してください。
(サブネットマスクも含め確認してください。)
-
タグ[ Administration ] -> ボタン[ Network ] -> [ ipv4 settings ]の IPv4のマニュアル設定を確認してください。
※AP9617、AP9619は、タグ[ Administration ] -> ボタン[ Network ] -> [ TCP/IP ]を確認してください。
3. Network Management CardとPowerChute Network Shutdownの通信には事前にポートを解放する必要があります。
必要となるポートは ここから確認してください。
4. Network Management CardとPowerChute Network Shutdown間ではユーザ名、認証フレーズをもって通信相手として判断しているため
同一の情報が登録されている必要があります。
デフォルトは下記のとおりとなりますため、一度デフォルトに上書きし確認してください。
Administrator User Name: apc
Authentication Phrase : admin user phrase
【設定箇所】
- PowerChute Network Shutdown
[ Set Up Communications ]のAdministrator User NameとAdministrator Authentication Phraseにデフォルト文字列を入力してください。
※Administrator Authentication Phraseの<hidden phrase>は一旦削除してから、デフォルト文字列を入力してください。
- Network Management Card
|
タグ[ Administration ] -> [ administrator ] "User Name" をデフォルト文字列を入力してください。 |
|
タグ[ UPS ] -> [ PowerChute ] -> [ configuration ] "Authentication Phrase"にデフォルト文字列を入力してください。 * <hidden auth. Phrase>は一旦削除してから入力してください。 |
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る