{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Business EditionをWindows 2003 Server x64版で使用する際のコマンドファイルの実行に関する制限事項

ここでは、PowerChute Business Edition を Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, および Standard x64 Edition で使用する際のコマンドファイルの実行に関する制限事項について記述しています。PowerChute Business Edition は Windows 2003 x64 Edition 上では32ビットモードで動作しており、コマンドファイルの実行も32ビットモードで実行されます。

例)Windows 2003 x64 Editionで提供されている shutdown.exe は64ビット版で32ビットモードで実行出来ません。

この現象は以下の手順で確認できます。

  1. \Windows\syswow64\cmd.exeを立ち上げる。(32ビットのcmdが開始します)
  2. \Windows\system32\shutdown.exeを実行する。
  3. 「ファイル C:\Windows\System32\shutdown.exe が見つかりません。」のエラーが出て実行できません。
よって、64ビット版アプリケーションは PowerChute Business Edition より実行できないのは Windows x64 版での制限事項となります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCBE
詳細を見る
製品:
PCBE