{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

2-Port Interface Expander Card (AP9607)のステータス表示

2-Port Interface Expander Card (AP9607)のステータスLEDが示す状態についての記述となります。
製品のパネル上に動作状態を示すステータスLEDについて、そのLEDの状態に対する動作状態は以下の表の通りとなります。



インジケータの状態
内容
点灯
UPSの平常時(オンライン出力中)を示します。
Interface Expanderが動作しており、UPS と通信しています。
1 回の点滅
Interface Expanderが接続されているサーバに、UPSがバッテリー運転中であることを知らせています。
LEDは約2秒に一度の間隔で瞬間的に消灯します。
2 回の点滅
Interface Expanderが接続されているサーバに、UPSがバッテリー運転中であることと、
バッテリー残量が低下していることを知らせており、最終的にUPS はシャットダウンします。
消灯中に素早い1回 の点灯
UPS の負荷機器への出力停止、もしくはUPSのスリープの状態にあることを示します。
LEDは約2秒に一度の間隔で瞬間的に点灯します。
連続点滅
UPSの出力停止が間近であることを警告しています。
消灯
UPS本体がブレインオフの状態もしくはInterface Expanderが動作していないか、
UPS と通信不能になっています。
ゆっくりとした 点滅
Interface Expanderが自己テストに失敗したことを示します。
この場合には、UPSのブレインオフを行い、カードを抜き差ししなおして、電源を再投入してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る