{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Smart-UPS (SUAシリーズ) 電源プラグについて

Smart-UPS (SUAシリーズ) シリーズの電源プラグに関する情報です

Smart-UPS各モデル入力プラグ及び出力の仕様
モデル
標準入力
プラグ
標準プラグでの
最大出力
変換可能入力
コンセント
変換後の
最大出力
SUA500JB
NEMA 5-15P
500VA/360W
SUA750JB
NEMA 5-15P
700VA/500W
SUA750RMJ1UB
NEMA 5-15P
750VA/480W
SUA1000JB
NEMA 5-15P
1000VA/670W
SUA1500JB
NEMA 5-15P
1200VA/980W
NEMA 5-20P
NEMA L5-20P
1500VA/980W
SUA1500RMJ2UB
NEMA 5-15P
1200VA/980W
NEMA 5-20P
NEMA L5-20P
1500VA/980W
SUA2200JB
NEMA L5-30P
2200VA/1980W
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-20P
1200VA/1200W
1600VA/1600W
1600VA/1600W
SUA3000JB
NEMA L5-30P
2400VA/2400W
ハードワイヤ接続
3000VA/2700W
SUA3000RMJ2UB
NEMA L5-30P
2400VA/2400W
ハードワイヤ接続
3000VA/2700W

各種コンセント形状図
NEMA 5-15
NEMA 5-20
NEMA L5-20
NEMA L5-30
01
02
03
04
  • SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UBの標準入力プラグはNEMA L5-30Pです。商用電源側(受け側)にはNEMA L5-30R(ロック式30アンペア)の出力コンセントをご用意ください。場合により商用電源側の工事が必要となります。
  • SUA1500JB/SUA1500RMJ2UBは標準入力プラグNEMA 5-15PのままではUPSの最大出力で使用できません。 最大出力を必要とする場合20アンペアの入力プラグに交換してください。

入力プラグの交換について
  • SUA2200JBについては、15アンペアもしくは20アンペアの入力プラグに変換しますと、上表の通りの仕様となり、最大出力に制限がつきます。
  • SUA3000JBについては、標準入力プラグでの最大出力は2400VA/2400Wとなり、最大出力3000VAを必要とする場合は、ハードワイヤ接続の工事が必要です。
※SUA3000JBのハードワイヤ接続にはHardwire Kit(SU031)もご用意しております。入出力ともに簡単にハードワイヤ接続にする ことができます。(本製品はSUA3000RMJ2UBには対応しておりませんのでご了承ください。)
プラグ変換に関するFAQ

お願い
  • Smart-UPSシリーズには標準入力プラグとして上表に示しております入力プラグを採用しております。ご都合により入力プラグを交換される場合には、上表の仕様になることをご了承の上、ご希望の入力プラグに交換してください。尚、上記以外の規格外の入力プラグをご使用の場合は弊社では保証をいたしかねますのでご了承ください。
  • 入力プラグ等の交換の際は、交換作業に起因する不測の事態を避ける為、有資格者(電気工事士等)にご依頼ください。
変換用プラグの入手方法
変換用入力プラグの弊社での取り扱いはございません。
※ 標準のUPSプラグの上に取り付ける変換コネクタ等はございませんので予めご了承ください。
電源プラグの取り扱いのある販売店にてご入手ください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品群:
Smart-UPS
詳細を見る
製品群:
Smart-UPS