{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

APC RS 1200 (BR1200LCD-JP)のLCDパネル表示項目

APC RS 1200 (BR1200LCD-JP)のLCDパネルに表示される項目についての説明です。

APC RS 1200では本体フロントのLCDパネルにてUPSの取得している情報をパネル上に表示することが可能です。
メニューボタンを操作することで7つの項目について表示されます。以下、オンライン運転中に表示される項目についての説明です。

本体写真 : BR1200LCD-JP
製品名: APC RS 1200
パネル表示
項目説明
・ 入力電源電圧

現在の入力電源の電圧を V(ボルト)で表示します。
text
イベント発生回数

電源障害を検知し、バッテリ運転を行った累計イベント数を表示します。
尚、この数値にAVRの作動は反映されません。
text
ランタイム

ランタイムを 分で表示します。
ランタイムとはバッテリ運転の際の残量時間を示し、
ここでは現在の負荷の消費電力から算出された予想されるランタイム時間を表示しています。
text
負荷容量(消費電力)

バックアップコンセントに接続された負荷機器の消費電力を W(ワット)で表示します。
text
負荷容量

バックアップコンセントに接続された負荷機器を
UPSの最大出力容量の割合から %(パーセント)で表示します。
text
出力電源電圧

出力の電源電圧を V(ボルト)で表示します。
text
出力電源周波数

出力電源の周波数をHz(ヘルツ)で表示します。
text
元の項目に戻る
text

バッテリ運転時のメニュー表示は
ランタイム → イベント回数 → 出力電源電圧 → 入力電源電圧 → 負荷容量(W) → 負荷容量 (%) → 出力電源周波数
の順に表示されます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る