FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
PowerChute Business EditionサーバをWindows Storage Server 2008およびWindows Small Business Server 2008にインストールすると設定ウィザードが開始しない問題のトラブルシューティング
このページでは、Windows Storage Server 2008およびWindows Small Business Server 2008にPowerChute Business Editionサーバをインストールすると、設定ウィザードが開始しない問題の解決方法を説明しています。
Windows Storage Server 2008およびWindows Small Business Server 2008では、デフォルトではWindowsの8.3形式の短いファイル名がサポートされていません。ウィザードを起動するには、8.3形式が有効になっている必要があります。
これらのOSで8.3形式を有効にするには、次の手順を実行してください。
1. 管理者権限でログインし、コマンドプロンプトで、以下のコマンドを実行してください。
C:\>fsutil behavior set disable8dot3 0
2. Windowsを再起動してください。
3. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力し、Enterを押して、8.3形式が有効になっているかどうかを確認します。
C:\>fsutil behavior query disable8dot3
以下の内容が表示されれば、8.3形式が有効になっています。
disable8dot3 = 0
以下の場合は有効になっていません。再度Step 1を実行してください。
disable8dot3 = 1
このFAQはお役に立ちましたか?