FAQを参照する
Smart-UPS RTシリーズのバッテリ充電時間表
Smart-UPS RTシリーズの拡張バッテリパックを増設したときのバッテリ充電時間について記述しています。
拡張バッテリパックの数にごとの充電時間は、以下の通りです。
SURTA1500XLJ | SURTA2400XLJ | SURT5000XLJ | SURTD6000RMXJP3U | SURT8000XLJ | SURT10000XLJ | |
拡張バッテリパック数 | 充電時間[hour] | |||||
0 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
1 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 9.2 | 5.6 | 5.6 |
2 | 16.7 | 14.7 | 12.5 | 15.3 | 8.3 | 8.3 |
3 | 23.3 | 20.6 | 17.5 | 21.5 | 11.1 | 11.1 |
4 | 30.0 | 26.5 | 22.5 | 27.6 | 13.9 | 13.9 |
5 | 36.7 | 32.4 | 27.5 | 33.7 | 16.7 | 16.7 |
6 | 43.3 | 38.2 | 32.5 | 39.9 | 19.4 | 19.4 |
7 | 50.0 | 44.1 | 37.5 | 46.0 | 22.2 | 22.2 |
8 | 56.7 | 50.0 | 42.5 | 52.1 | 25.0 | 25.0 |
9 | 63.3 | 55.9 | 47.5 | 58.3 | 27.8 | 27.8 |
10 | 70.0 | 61.8 | 52.5 | 64.4 | 30.6 | 30.6 |
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
詳細を見る