{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Business Edition v9.0.1のエネルギー使用量について

PowerChute Business Edition v9.0.1のエネルギー使用量の画面についての説明です。

エネルギー管理の項目ではUPSに接続された機器のエネルギー消費量を監視することができます。
さらに、二酸化炭素排出量やエネルギーコストなどのエネルギー関連のデータを提供します。

【表示箇所】
[デバイスのプロパティ] - [エネルギー管理] - [エネルギー使用量]
を選択することで[エネルギーレポート概要]においてレポートが表示されます。



【設定項目】
以下の項目を必要に応じて設定します。

設定項目
内容
[ エネルギーレポート期間 ] - [ 期間の設定 ]エネルギーレポートの期間を設定します。デフォルト値は
インストール日から画面を表示させた当日までとなります。
[ エネルギーレポート設定 ] - [ 設定 ]算出コスト対象国、kWhあたり費用、KWhあたりCO2排出量を設定します。


エネルギー管理の項目は、PowerChute Business Edition version v9.0.1より新しく追加された機能となります。v8.x以前のバージョンでは表示されません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る